This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3910D125EVM:功能

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3910D125, ADC3910D125EVM, FMC-ADC-ADAPTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1471003/adc3910d125evm-capabilities

器件型号:ADC3910D125EVM
Thread 中讨论的其他器件: FMC-ADC-ADAPTER

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我想为即将开始的项目购买 ADC3910125EVM 板。 但是、我们需要将它们与我们自己的 FPGA 板连接。 我想问一下 FMC 连接器是否与 AMD/Xilinx ZCU104等平台兼容? 此外、可以在没有 FTDI 板的情况下使用该电路板、例如、使用 FPGA 的 GPIO 通过此评估板上的现有接头引脚控制 SPI 接口。

最后、 我还想问一下该板是否会与 Zynq 7000系列(如 ZedBoard)兼容;因为 TSW 数据采集板是使用类似的 Artix 7构建的。  

此致、

TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的原理图、以验证 FMC 引脚排列是否能与您首选的开发套件配合使用。  SPI 可从 FMC 进行布线、这可在 原理图中通过 well.e2e.ti.com/.../ADC3910D125_5F00_RevE2_2800_001_29005F00_Sch_5F00_2024_2D00_04_2D00_08.PDF 进行验证

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff:

    你好。

    看起来两个板彼此不兼容。

    我正在查看  FMC-ADC-ADAPTER、 但是此适配器似乎不支持 ADC3910D125EVM。 ADC 本身仅在 LVCMOS 上输出、缺少 LVDS 输出端口。  该适配器的时序设置所支持的其他 ADC 无法通过访问寄存器来通过 SPI 接口获得、这是我们所需的关键功能。

    问题:

    1.是否有 LVCMOS 板适配器?

    2.另外、如果设计自己的板卡、您建议使用哪个 TI 的时钟 IC 将正弦波转换为 ADC3910D 所需的 LVCMOS 方波?

    此致、

    TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)没有适配器可用于此目的

    2)你需要联系计时团队,找到一个 PAR 的这方面