This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:[AFE4500EVM] 40Hz 噪音问题

Guru**** 2814025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1472397/afe4400-afe4500evm-40hz-noise-issue

器件型号:AFE4400
《Thread:AFE4500EVMAFE4500》中讨论的其他器件

工具与软件:

当我 使用 AFE4500EVM 收集 PPG 信号时、我可以看到频域中40Hz 的噪声分量。  

特别是、当我 获得 一个使用 IR 削减 PD 和 IR LED 的组合的信号时-我知道这不是推荐的组合、40Hz 噪声成分很容易被发现。  

此时传感器上没有任何东西。 传感器正对着 天花板、没有任何障碍物。

 

在 fitst、我想这个噪声来自壁式电源、所以我用电池来提供 DC6.32伏电压、从而为 AFE4500的 Pwer 升压。  

但我仍然可以看到40Hz 噪声分量。  

您是否见过此噪声? 您是否知道噪声来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junil:

    我会就此问题离线联系您。 谢谢。

    此致、

    Ryan