This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669:ADC3669 LVDS 接口调试

Guru**** 2846040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1473535/adc3669-adc3669-lvds-interface-debugging

器件型号:ADC3669

工具与软件:

我的工程使用 ADC3669进行数据采集、我目前正在调试 ADC 和 FPGA 之间的并行 LVDS 接口通信、以接收 ADC 数据。 与常规调试一样、在 FPGA 和 ADC 上电后、首先将 ADC 寄存器配置为输出固定模式、例如0xCC、以便对每个通道进行 IODELAY 校准)数据时序校准(。 然后、配置新模式(例如0xF0)以进行数据对齐(BITSLIP)、然后将 FPGA 置于正常实模式和 DDC 旁路模式。
我的问题是:
当 ADC 和 FPGA 均未断电时、如果 ADC 模式发生更改(配置 ADC 寄存器)(例如设置2、4或其他抽取因子)、并且 LVDS 模式更改为串行 LVDS、那么在这种情况下是否需要调整 IODELAY 或直接重新对齐数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 更改输出 LVDS 接口的配置将更改 LVDS 时序、并且需要重新校准 IODELAY。

    此致!

    Luke Allen