This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:噪声性能没有数据表那么好

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, TLV627432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1473827/ads131m08-noise-performance-not-as-good-as-datasheet

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: TLV627432

工具与软件:

您好!

我的电路板上有两个 ADS131M08来提供16个 ADC 通道。 两个 ADS 都由来自 TLV627432的干净的3.0V 电源供电。
ADS 的布局与数据表类似、我使用 JLCPCB 组装这些芯片、这些是器件型号;

在所有测试中、我获取了20个1s 周期的读数、绘制了误差图并计算了 RMSE。
所有设置与数据表一致(GC 禁用、8.192MHz、高功率模式)。
在这个 ADC 上测得的噪声水平远远高于数据表中的值。


当增益为1 (1,200,000uV FSR)且 OSR 为256时、预期噪声水平为10.68uVrms。
记录的所有16个通道的记录噪声水平都在42.1uVrms 至74.1uVrms 之间。 (差~2位)


在增益为128 (9375uV FSR)且 OSR 为256的情况下、预期噪声水平为2.4uVrms。
所有16个通道记录的噪声水平均在8.2 - 15.2 uVrms 之间。  (差~2位)


增益为128 (9375uV FSR)和 OSR 为16K 的情况下、预期噪声水平为0.42uVrms。
所有16个通道记录的噪声水平 均在1.6 - 3.3uVrms 之间。  (差~2位)



我是不是从制造商那里买到了劣质芯片?
如果我忽略了任何内容、或者我是否可以改进这些信号、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Adam Zahanuddin、

    我不理解此评论:

    [quote userid="640148" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1473827/ads131m08-noise-performance-not-as-good-as-datasheet 在所有测试中,我花了20个1周期的读数,绘制了错误并计算了 RMSE

    您花了20个读数是什么意思? 您是否不采用连续数据? OSR = 256产生的数据速率为16kSPS、因此您应该已经在1秒周期内收到16000个样本。

    您是否可以重新进行测试并在 Excel 文件中提供完整的数据集?  

    此外、您如何使输入短路? 在外部、还是使用 CHx_CFG 寄存器中的 MUX = 01b 选择?  

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryan、

    是的、我曾将此 ADC 视为单稳态转换 ADC、或者不建议这么做? 我的印象是只有在获取数据后才进行转换。

    I 使用 MUX = 01b 短接输入。 我还测试了02B (正信号)和03b (负信号)的噪声水平、两者都记录了相同的数字。
    我将在下星期一重新参加测试、因为我目前还没有参加测试、然后我会向您进行更新!

    此致、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Adam Zahanuddin、

    ADC 在不断地转换、因此您似乎只是在1秒周期内随机获取数据、对吗? 同样、OSR = 256会产生16kSPS 的数据速率、因此您应该在1秒周期内收到16000个样本。 我不清楚您为什么只采集20个样本并从该数据计算噪声。 数据表噪声是1秒连续数据

    测试信号噪声相当大、更多地用于检测总体测量误差。 因此我不希望这些参数符合数据表中的噪声性能要求

    感谢您提供数据、我将进行审核。  另外、请预计我的回复会有延迟、因为我下周将不在办公室

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Adam Zahanuddin、

    另外、请提供原理图

    -Bryan