This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168:是否支持输入同步采样 ADC?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8168, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1474003/ads8168-whether-support-input-simultaneous-sampling-adc

器件型号:ADS8168
主题中讨论的其他器件: ADS8588S

工具与软件:

尊敬的 Expert:

如果 ADS8168能够 支持输入同步采样 ADC?我们需要使用 ADS8168来代替 SGM51613S8、您能评论一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北IDA

    ADS8168是一款八通道多路复用输入。  请改用 ADS8588S 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    ADS8588S 是12位。 客户需要16位、8通道、 同步采样>800ksps、并行接口中的数据输出。 我推荐使用 ADS127L18IRSHR。 您有更好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时使这处于离线状态。  请查看您的电子邮件。