This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:将钳位关断延迟减小为50ns 而不是5us

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE20408, AMC7834, AFE10004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1475559/amc7834-to-reduce-the-clamp-shutdown-delay-as-50ns-instead-of-5us

器件型号:AMC7834
Thread 中讨论的其他器件:AFE20408、、 AFE10004

工具与软件:

在我的应用中、我需要 使用中将钳位电压从-4V (AVss)切换到-1.4V (DAC 可编程电压) 50ns . 但在数据表中、它们给出的规格为5us (钳位关断延迟)。

是否可以通过使用任何 GPIO 来减少计时?

还要说明为何此开关延迟5us?

回复时请继续抄送 Fershia.geona@datapatterns.co.in、mariappan.subramani@datapatterns.co.in & desing@datapatterns.co.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、无法将延迟降低至50ns。 该延迟是由内部开关架构中的延迟引起的。  

    我们有一些较快的器件、如 AFE10004 (50ns)和 AFE20408 (最大500ns)、您可以关注它们。 AFE10004可能是快速开关的最佳选择、但它与 AMC7834大不相同。  

    谢谢!
    Erin