This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8028:ADS8028IRTJT 输入电流

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8028
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1475381/ads8028-ads8028irtjt-input-current

器件型号:ADS8028

工具与软件:

您好!

我正在查看 ADS8028IRTJT 数据表、对"绝对最大额定值"表中的"任何引脚(电源除外)连续输入电流"参数有疑问。 由于此芯片似乎具有高阻抗输入、因此我无法理解输入引脚如何会汲取足够的电流来造成损坏。 您能否提供可能发生这种情况的示例场景? 此外、能否为如何正确解释此参数提供一些指导?

谢谢!

Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:

    ADS8028的-10mA 电流限制与短路和过压情况有关。  如果将模拟输入和数字 I/O 电压保持在其指定的范围内、则不必担心这一点。