This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80516:输出0v、当 Vcc 施加3V 时

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1475413/dac80516-output-0v-when-vcc-apply-the-3v

器件型号:DAC80516

工具与软件:

你(们)好  

我可以告诉大家、当 Vcc 施加3V 电压时、如何设置 Vout =ov

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、  

    您使用的是内部基准还是外部基准? 您希望 VOUT 具有多大的输出范围? 默认情况下、VOUT 将为0V、因为输出默认处于断电模式。  

    此致!

    Katlynne Jones