This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5638:去耦电容器建议查询

Guru**** 2681985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1475422/tlv5638-decoupling-capacitor-recommendations-inquiry

器件型号:TLV5638

工具与软件:

您好!

我想了解推荐的去耦电容器。  

根据文档 SLAA113A、使用了4.7uF 电解电容器和0.01uF 陶瓷电容器。

是否建议对4.7uF 电容器使用电解电容器?

或者改用低 ESR 的陶瓷电容器是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisuke:  

    这两个电容器都可以使用低 ESR 陶瓷电容器。 当难以找到更大容值的陶瓷电容器时、我们又回到了数据表中的建议。  

    此致!

    Katlynne Jones