This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R 谐振

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1470642/ads1292r-ads1292r-resp

器件型号:ADS1292R

工具与软件:

大家好  

我们在双极模式下使用 ADS1292R;+/-2.5V。 我看到了呼吸部分的评估套件有一个高通滤波器在输入与 上 拉电阻器+V 和下拉电阻器-V  作为 Vbias。 因为在我的例子中,我使用双极电源可以我只使用一个电阻接地(0v )?  

我看到,它最好使用一个高通滤波器更大的60Hz 来抑制 交流噪声;但我能做的高? 例如、我可以使用1kHz 高滤波器吗?  

此致  

Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hector:

    很高兴听到您的声音。  

    连接到 GND 的下拉电阻器也可以正常工作、因为这接近1/2 Vs。 不过、最好使用连接到 RLDOUT 的上拉电阻并启用内部 RLDREF 电压。 这样、RLD 放大器将用作1/2 Vs 缓冲器、您可能会看到来自接地平面的噪声耦合更少。 您还需要将 RLDOUT 连接到 RLDINV 以完成反馈路径。 1M||1.5nF 的 RC 网络会将带宽限制为106Hz 并降低放大器本身产生的噪声。

    我不建议将滤波电容器减小至470pF 以下。 我们观察到、低于该值的电容器的呼吸信号摆幅显著降低、R 分频器为10M||10M (或5M 至1/2 Vs)。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan;  

    谢谢。  

    我已经附上了 shematic;请您检查一下 吗?  对于 RLDout、您的意思是我只需要将其设置为1/2 Vs?  或中位电压+ 来自通道1呼吸输入的反馈以 降低 共模噪声?  

    我还将通道2用于单端输入+/-2、5V?   我将通道2N 连接到 GND ;我们是否应该添加电阻器 和滤波器?  或直接接地 可以吗?  

    此致  

    萨米语

    e2e.ti.com/.../ADS_5F00_1292r_5F00_texas.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;  

    这里有更新吗?  

    此致  

    Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sami:

    也可以使用共模感应。 由于这只是一个寄存器配置、因此我建议在添加共模检测之前将性能仅评估为1/2 Vs 缓冲器。

    对于单端输入、可以将 IN2N 接地。 在您的应用中、通道2用于测量什么? 目前、您的原理图未显示任何与 CH2连接的内容。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan;  

    很抱歉耽误你的时间。  

    我 ıt 1M 欧姆的上拉到 RLDout 到2.2nF ( RLDout 我会把我设置为中间电源,所以它将是虚拟接地,因为我们使用双极功率加上感应输入来消除噪声使用1M/1.5nF );所以现在的切断频率是72Hz ;是 好?  

    对于单端,我们使用来自其他电路的输出,其中数据可以介于+/-2V 之间 。 所以我们将增益1和 Vref 设置为4V。 IN2N 连接到接地。