This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1192:R 点处的 QRS 失真问题

Guru**** 2502645 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1471256/ads1192-problem-of-qrs-distortion-at-r-points

器件型号:ADS1192

工具与软件:

您好!

我们使用 ADS1192传感器。 我们通过该传感器获得 ECG 记录。 在我们执行的测试中、ECG 信号的 R 点存在失真。 只有 R 点会失真、仅发生在引线2中。 虽然引线1没有失真、但这种情况仅发生在引线2中、这一事实使我们怀疑传感器存在问题。 我在下面分享相关图片。
此外、数据速率= 500SPS

如果您想查看详细的配置信息或原理图、我们可以共享它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inanc、您好!

    感谢您发帖。  

    这看起来引线 II 上的信号振幅大于引线 I 上的信号振幅、可能超过 ADC 满量程。 您在 PGA 中为该通道配置的增益是多少?  您能否尝试降低失真?

    此致、

    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道增益6 PGA。
    基准电压4.24V。

    问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我不确定波形的幅度是否正确缩放(目前忽略 R 峰值干扰)。 您是否可以配置所有通道以使用内部方波测试信号? 这样应该可以为所有通道提供一致的振幅。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 ECG 图是使用仿真器件获取的。 仿真器件为引线1生成的信号振幅较低。 换句话说、引线1振幅较低的原因在于仿真器件。

    但这对我们来说不是问题。
    问题在于 R 点中的失真。
    对于 R 点中的这些失真、您能说些什么? 您认为 R 点中出现此误差的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inanc、您好!

    我知道仿真器件正在控制输出信号振幅。  是否可以将模拟器的输出缩放到较低的振幅、并检查问题是否一致?

    或者、您可以将仿真器替换为函数发生器、并将其配置为正弦波输出(即尝试200mVpp、1/2 Vs 共模电压)。

    此致、

    Ryan