This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:连续采样和长寿命

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1476053/ads131m06-continuous-sampling-and-longevity

器件型号:ADS131M06

工具与软件:

您好、支持团队:

我们使用 ADS131M06 ADC 在智能计量应用中对电流和电压进行采样。 最初、我们每隔几分钟仅使用 ADC 几秒、因此开始采样、采集样本、然后停止采样以返回待机模式。 我们现在正在开发一种更频繁(每隔几秒)进行采样的模式、并考虑在连续转换模式(以最大采样率)下连续采样、而不会返回待机模式。 我们对功耗没有限制、但正在努力更大限度地延长传感器的使用寿命。 连续采样是否对 ADC 的寿命有任何影响? 是停止采样(甚至几秒钟)还是让 ADC 持续采样更好? 提前感谢您的支持。

此致、

Nicolas Verbeek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nicolas Verbeek、

    欢迎访问 TI E2E 论坛。

    默认情况下、ADS131M06在连续转换模式下运行。 我们没有收到任何关于对 ADC 寿命影响的报告。  如果功耗不是问题、建议将 ADC 连续采样保持在默认模式下。

    此致、

    戴尔