This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:警报引脚21的灌电流能力

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1475393/dac81416-current-sink-capability-of-alarm-pin-21

器件型号:DAC81416

工具与软件:

你(们)好

DAC81416具有一个 ALARM 引脚、我们在繁忙模式下使用该引脚(该引脚对我们很有效)。

 根据数据表的建议、我们使用了10k 上拉电阻器。 但是、数据表没有说明最大灌电流能力是多少。

提问的原因:该引脚的上升时间很慢(大约为0.5us -请参阅下图- DAC_BUSYL 是警报引脚)、我们想尽可能地减小此延迟。 我们可以使用并保持在规格范围内的最低上拉值是多少?

谢谢、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!


    我想您可能错过了它、数据表中提供了该值、0.2mA 为0.V

    谢谢!

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sanjay -是的、我看到了。

    然而、这(据我能说的)仅仅是低输出电压的测试条件。 如果我采用此电流模型、3.3V 系统的最低上拉电阻为16.5K、这 与数据表中建议的10k 上拉电阻明显相矛盾。

    该引脚的灌电流能力是多少?

    谢谢、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    实际上0.2mA 是测试 条件、 该 数字应远高于0.2mA。  让我来咨询一下我的设计团队。 我会在明天结束时回复您。

    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    该引脚的灌电流能力是~10mA。

    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!