This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDS39RFS10:AD9910的替代产品

Guru**** 2979740 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10, DAC39RF12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1475923/dds39rfs10-replacement-of-ad9910

部件号:DDS39RFS10
主题中讨论的其他器件:DAC39RF10、 DAC39RF12

工具与软件:

大家好、团队成员:

 TI 是否提供针对 AD9910的功能级替代 DDS 解决方案?

e2e.ti.com/.../AD9910.pdf

客户正在寻找支持高达400M 输出的 DDS 解决方案。

看起来 TI 器件的设计采用了与 AD9910不同的结构、我们是否有集成 累加器和 RAM 的器件能够支持快速频率变化。

BR

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    AD9910已经有15年的历史了。 业内没有人在设计直接的 DDS 功能。 不是我知道的。

    无论如何、为了替换该较旧的 DDS 器件、DAC39RF10/12是未来发展的最佳选择。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。
    我想知道、如果我们没有累加器和 RAM 模块、应用程序中是否会有任何限制。

    与使用两个模块的 AD9910相比、我们有哪些优势?

    BR

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adrian、  

    此 DAC 的更新速率明显更快(DAC39RF10高达10.24GSPS、DAC39RF12高达12GSPS)。 以更快的更新速率运行可以大大简化频率规划。  

    此外、DAC39RF10还具有出色的相位噪声(行业领先)。 动态元件匹配和抖动也使该器件具有更好的 SFDR。  

    快速重新配置接口可以使该器件在没有 JESD 接口的情况下完成频率、振幅和相位控制的完全 DDS、并且仍然能够非常快速地更改频率(使用200MHz QSPI 接口)。  

    该器件中还内置了相干跳频、从而允许在两个 NCO 之间保持相位关系  

    此器件上没有矢量存储器、某些 DDS 特定器件可能具有的矢量存储器。 这可能是某些应用的限制、具体取决于客户计划如何将此 DAC/DDS 连接到其系统。  

    此致、  

    Matt