This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7066:RTE (WQFN、16)封装的热信息

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7066, ADS7067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1476232/ads7066-thermal-infomation-for-rte-wqfn-16-pacakge

器件型号:ADS7066
主题中讨论的其他器件: ADS7067

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

ADS7066数据表中没有关于 6.4热性能信息中 RTE (WQFN、16)的热信息。

你能提供吗?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:  

    感谢您提出这个问题、我将研究对 ADS7066数据表进行更新。

    请查看 ADS7067 数据表以了解这些信息、ADS7066和 ADS7067属于同一系列、并且在与封装相关的方面具有相同的热性能。  

    此致、  

    Yolanda