This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282-SP:ADS1282-SP Final FSR

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1475401/ads1282-sp-ads1282-sp-final-fsr

主题中讨论的其他器件:ADS1282-SP

大家好

我已 按如下方式配置 ADS1282-SP:

AVDD=5V
AVSS= 0V.
VREF= VREFP-VREFN= 2.5-0 = 2.5V

信号:100mV 至150mV 范围内的直流信号馈送到差分输入、始终 AVINP > AVINN

在数据表中、FSR 表示 FSR =±VREF/(2 × PGA)。

问题1: 我的 FSR 是否符合我的输入和配置?

使用单极时、应该是 FSR = VREF /(2 × PGA)?? 或者它应该是 FSR = VREF/PGA?


问题2:典型增益误差为 mentioend -1.0%。 我应该在考虑 PGA 之后应用这个吗?
例如、如果输入信号是:120mV 且 PGA=8、该信号的增益误差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pouya:

    问题1: 我的 FSR 是否符合我的输入和配置?   使用单极时、应该是 FSR = VREF /(2 × PGA)?? 或者它应该是 FSR = VREF/PGA?

    FSR 范围将为 VREF/(2 ×PGA)。  在您的情况下、VREF=2.5V。  如果使用 PGA=1、则+PGA FSR 将等于2.5(2)=+1.25V (假设没有偏移或增益误差)。

    问题2:典型增益误差为 mentioend -1.0%。 我应该在考虑 PGA 之后应用这个吗?
    例如、如果输入信号是:120mV 且 PGA=8、该信号的增益误差是多少?

    是的、增益误差是从输入到输出代码的总增益误差、包括 PGA 影响。  假设没有其他误差(INL、偏移)、输入电压为120mV、等效输出代码将等于120mV*8*(1-1/100)=950.4mV。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的很感谢你的帮助。