This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:ECG 管道

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1466452/lp-em-cc2340r5-ecg-projct

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5ADS1292R

工具与软件:

您好!

我目前正在研究一个结合了 ADS1292R 和 CC2340R5的 ECG 项目。 我的目标是通过 BLE 将处理后的数据传输到监控器。

我计划使用 ECG 服务表完成项目"basic_ble"(或更换当前服务表)。 因此、我想知道是否可以将 SPI 初始化和转换函数添加到 app_simple_gatt.c 文件。

此致、
MO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo、

    感谢您的咨询。

    您应该能够做到这一点。 我建议查看我们的培训材料、尤其是 低功耗蓝牙(LE) 和驱动器实验室。 我们将很快添加一个 SPI + BLE 示例、但我想通过该示例、您将清楚地了解如何将 BLE 与驱动程序一同使用。 若要修改服务/配置文件、我建议查看其他配置文件以供参考、例如 SDK 中的血糖监测(C:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_8_40_00_61\examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\ble5stack\basic_ble_profiles\app\Profiles)。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    使用。

    此致、

    Mo.