This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9219:初始化序列和正常工作模式|使用默认配置运行 ADC

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9218, ADS9219, ADS9227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1475003/ads9219-initialization-sequence-and-normal-operation-mode-run-adc-in-default-configuration

器件型号:ADS9219
主题中讨论的其他器件: ADS9227、ADS9218

工具与软件:

您好!

我将为 ADS9219设计一个新的应用、对我来说、是否需要在上电后运行初始化序列还不清楚吗? 我也可以继续使用默认寄存器设置。 数据表向我展示了两个答案、但实现工作量会有所不同、尤其是在 FPGA 上。  

已附加数据表中的屏幕截图。   

我是否需要在每次上电或复位后实施并运行初始化?

感谢您的答复。 此致- Christof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Christof、  

    欢迎访问 TI 的 E2E 论坛、感谢您提出有关 ADS9219的问题!

    此器件系列正在完全发布、在此期间、任何初始/预览器件(在完全发布到市场之前获得的器件)都需要此 启动序列才能正常运行。 该系列中的某些器件(如 ADS9218和 ADS9227)已完全发布一段时间、它们不再需要按顺序进行操作、正常操作应如第6.4.3节中所述的共享。   

    目前、 需要在每次开机/重置后实施启动序列。 但是 ADS9219应该很快就会完全发布、对于此后获得的器件、不需要执行这些步骤(数据表也会相应地进行更新)。

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yolanda、

    感谢您的答复。 这将帮助我,并很高兴知道。

    此致- Christof