This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669:如何将 LMK04832用作同步信号的四个 ADC3669 GPIO 输入?

Guru**** 2513165 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3669, LMK04832, LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1474703/adc3669-how-to-use-the-lmk04832-as-sync-toward-four-adc3669-gpio-input-for-sync-signal

器件型号:ADC3669
主题中讨论的其他器件: LMK04832LMK1C1104

工具与软件:

您好!
我正在着手连接一个 LMK04832时钟发生器、以便为 四个 ADC3669提供同步信号、如 ADC3669数据表的图8-15所示。

根据我的理解、LMK04832能够以3.3V 的电压输出 LVCMOS 信号、但 ADC3669上的 GPIO 输入支持的最大电平为 DVDD18 + 0.2V (约2.0V)。 这会带来兼容性问题、因为 LMK04832输出超出 ADC3669的允许输入电压范围。
我是否缺少某些内容?是否可以直接使用 LMK04832同步四个 ADC3669器件?

如果确实不可能、我曾考虑使用 LMK1C1104进行电平转换和扇出。 我的计划是:

用1.8V 为 LMK1C1104供电、确保其输出符合 ADC3669的输入电平要求。
使用 LMK04832的3.3V LVCMOS 输出驱动 LMK1C1104输入。
不过、我需要确认是否正确解读了 LMK1C1104数据表:

LMK1C1104在1.8V 供电时是否会接受3.3V LVCMOS 输入?
这是不会导致信号完整性问题(我认为可管理的额外延迟除外)的同步信号的合适解决方案吗?
非常感谢您提供有关此主题的反馈和经验。

谢谢!
Erik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    您能否向我们发送您的原理图或方框图、以便我们充分了解您要使用 ADC3669和 LMK 做什么?

    谢谢!

    Rob