This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0102-100:校准电阻耐受值

Guru**** 2619815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1475265/tpl0102-100-calibration-resistance-tolerance

器件型号:TPL0102-100

工具与软件:

应用:将其用作输入模拟电阻器。

容差为20%、太大、我可以执行任何校准来降低容差吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:  

    在分压器模式下、端到端容差并不重要。 在变阻器模式下、校准的唯一方法是测量每个器件的端到端电阻、然后在以下公式中使用该电阻作为满量程值、而不是使用理想电阻:

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、根据您对变阻器的校准、我认为预调味品是

    1)每次上电后端到端电阻值相同。 它是一个固定值。

    2)内部分频器非常精确。

    请确认我的回答是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:  

    完全正确。  

    1)每次上电后电阻值相同。 它可能因器件而异、仅为理想值的20%。  

    2)分压器模式下的比率精确到20%以上

    此致!

    Katlynne Jones