This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J50EVM:HSDC Pro Automation DLL -读取与放大器;写入寄存器 API 调用地址映射

Guru**** 2955690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1466792/tsw14j50evm-hsdc-pro-automation-dll---read-write-register-api-calls-address-mapping

器件型号:TSW14J50EVM

工具与软件:

自动化 DLL 中的读写寄存器 API 调用允许提供一组地址。

这里不清楚应该使用什么地址。 请确认对于 TSW14J50VM Arria V GX 代码、应使用哪些地址。

源代码具有 SPI 主器件、可访问 Avalon 总线上0x0040_0000至0x0043_FFFF 的 dec_data_capture_0寄存器、如 Quartus Platform Designer 中所示。

dec_data_capture_0 Avalon 从器件寄存器在模块内部本地映射到0x8000至0x8004。

使用读取和写入寄存器 API DLL 访问0x00408000至0x00408004将返回全部零结果且没有错误。

因此、API DLL 调用在没有任何"返回"错误代码的情况下运行、但实际上并不像是写入或读回 Avalon 映射上 dec_data_capture_0模块中的 Register 位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="136774" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1466792/tsw14j50evm-hsdc-pro-automation-dll---read-write-register-api-calls-address-mapping "]

    您好!

    除了 HSDC Pro 目录中安装的 HSDC Pro DLL 手册文档外、我们没有任何可确保其正常工作的秘密文档。 我建议查看需要类似变量类型的函数调用的示例代码、然后从此处开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    手册和代码示例没有任何引用或使用读取或写入寄存器 API 功能以及相关的地址映射方法。