This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:由于接地连接而导致的 HART 通信误差增加

Guru**** 2921710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1472080/dac161s997-increased-hart-communication-errors-due-to-earth-connection

器件型号:DAC161S997

工具与软件:

您好支持团队:

我使用的是 DAC161S997RGHT (WQFN-16) 电流输出部分 DAC8740HRGET (VQFN-24) HART 部分 .

我的设备的输出电流可以在3种配置下工作: 3线拉电流 , 3线灌电流, 4线隔离开关选择。 请参阅器件的原理图以供您参考

在 Field COMM Group 提供的测试中,从 hart 测试系统主机 向我的设备传输200万条消息,最大允许20个错误(即每100,000条消息不超过1个错误)。

然而,我观察到,当我将我的设备的地球(GNDE)直接连接到地面接地 插座时,错误率超过  每10万条消息2-3个错误。 相比之下、当我将 GNDE 连接到稳压电源的接地端子时、我发现每100,000条消息中有0个错误。 我附上我的器件的原理图供您参考。

在电源部分、1nF/440-X1/250-Y2电容器连接在电源线(24V、GND)和接地(GNDE)之间

PC18、PC19、PC21、PC22、PC20、 PC5 PC6

在电流输出部分中、  1nF/440-X1/250-Y2电容器连接在信号线(4 -20mA )和接地(GNDE)之间

IC9、IC10、IC28

什么原因可能导致该问题? 如果有任何见解、将不胜感激。

 此致、

Yatin R

e2e.ti.com/.../1_2D00_POWER-SUPPLY-SECTION.pdfe2e.ti.com/.../2_2D00_HART_2D00_WITHOUT-ISOLATION-_2800_2_2900_.pdfe2e.ti.com/.../3_2D00_-4_2D00_20mA-loop-powered-section_2C00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yatin、  

    Joe 将审查并尽快回复您。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatin,


    我不确定应该如何连接接地。 建议使用多种不同的方法来连接基座位于 ESD、EMI 和电气安全中的接地端。 通常、我认为您希望 PCB 上有一个良好的接地平面、然后希望有良好的接地连接、通常连接到电源接地。

    看看您的电路、您有24V 输入、但该输入附近有两个接地连接、但您还通过变压器将其与电路的其余部分相隔离。 尽管困难重重、我会尝试通过实验将接地连接到 GND、以便看到它可以减少通信误差。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    是否有任何更新?

    此致、

    Yatin R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatin,


    我不确定我在这个主题上还有更多可以提供的东西。 我仍然认为调试这个问题的最好的方法是通过试验电路。 您一定要使用示波器(在 GNDI 上设置接地端)来查看通过连接出现的噪声。

    在您提供的 PDF 中、电流输出和电源部分都有与 GNDE 的连接。 这可能会导致接地环路电压干扰 HART 信号。

    由于 GNDE 引起了噪音、我将通过移除 GNDE 到电路的一些直接连接来开始调试。 在电源和电流输出部分、我将移除电容性连接 GNDE 的所有共模电容。 这包括 PC21、PC22、PC5、PC6、IC9、 和 IC10。 在不带隔离的 HART 原理图中、有两个安装孔连接到 GNDE、但我想它们不足以将噪声耦合到原理图中。


    Joseph Wu