This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:错误引脚灌电流能力。 该开漏输出驱动 LED。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G07, SN74LV1T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1475343/ads127l18-error-pin-sink-capabilities-driving-a-led-from-this-open-drain-output

器件型号:ADS127L18
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G07SN74LV1T125

工具与软件:

您好!

我想驱动一个 LED 来指示来自错误引脚的错误。 我知道该引脚是开漏引脚、具有一个连接到 IOVDD 的100k 上拉电阻器、但该引脚能否灌入足够的电流来点亮 LED? 在数据表中、我发现:

此引脚的灌电流能力是否仅为1uA? 如果是这样、这种电流不够、您能否提供任何驱动 LED (来自3.3V 独立电源)的建议。

谢谢!  

Diogo Costa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diogo:

    灌电流能力(逻辑输出0、流入引脚的电流)是 OUT_DRV=0时的2mA 和 OUT_DRV=1时的1mA、最大电压为0.36V。

    此最大电流应足以驱动 LED 进行错误指示。

    请注意、所有数字引脚都是相对于1.8V 的、而 LED 需要上拉至1.8V、而不是3.3V、这将限制可使用的 LED。  如果您需要将 LED 驱动至高达3.3V (更常见的电压)、则需要使用缓冲器、类似于 SN74AUP1G07。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith。

    我已提供 SN74LV1T125。 我可以使用3.3V 为它供电吗、将输入(A)连接到1.8V (或3.3V)并将 ERROR 引脚从 ADC 连接至缓冲器的 OE 引脚(因为它处于低电平有效状态)? 这会从3.3V 的电压驱动 LED、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diogo:

    是的、该部件应该也能正常工作。  正确、从3.3V 供电、将输入 A 连接到1.8 (或3.3)、并将错误引脚连接到 OE 引脚。  当错误标志被置位时(低电平有效)、缓冲器将被启用并将输出驱动至3.3V、进而驱动一个 LED。

    此致、
    Keith