This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683:单端模拟输入

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1475899/adc3683-single-ended-analog-inputs

器件型号:ADC3683

工具与软件:

我的应用空间非常受限、因此想放弃差分放大器、而是选择单端驱动 ADC 输入。

从阅读数据表可以看出、我应该能够按照所述实现干扰滤波器、但滤波器的一侧直接连接到 VCM、并在 VCM 周围偏置信号的情况下单端驱动干扰滤波器的另一侧。 是这样吗? 这样做是否有任何问题(除了预期的 SNR 下降)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、您好!

    偶次失真也会受到影响并达到最差。 这意味着如果这是频域应用、HD2谐波在您的频谱中会更糟。

    相对于数据表的值、我们不知道、因为我们尚未对此进行测试。

    也请记住这一点。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rob。 我认为 HD2对 我们的应用的影响很小、但我会考虑这一点。

    在其他方面、我对如何驱动输入的理解是否正确(将非驱动侧偏置到 VCM)? 我只想确保驱动单端时钟、数据表第33页采用不同的方案、但我的理解是、因为芯片在该模式下的内部配置实际上有所不同、而任何模拟输入都并非如此。

    谢谢

    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、您好!

    是的、"未驱动"模拟输入应以某种方式设置为 Vcm。

    我认为最好起草您的原理图并将其发送给我以供审阅、我知道我们就在同一页上。

    我现在将关闭该文件、但可以在原理图准备就绪后重新打开。

    谢谢!

    Rob