This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:单通道模式(DES 模式)下的输出采样率和带宽

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1474683/adc12dj5200rf-output-sample-rate-and-bandwidths-in-single-channel-mode-des-mode

器件型号:ADC12DJ5200RF

工具与软件:

您好!

数据表表表6-12显示了"输出采样率和带宽"。
这是在双通道模式下吗?
如果是单通道模式(DES 模式)、输出速率和最大混叠保护信号带宽会变为两倍?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    在双通道的情况下、f_dev_clk 将是输入到器件的任何采样频率、例如5GHz。 在单通道中、这将加倍。 因此、根据您在中使用该器件的操作模式、您必须正确计算 f devclk、然后使用其他等式。

    谢谢!

    Eric