This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:处理 ADS7138-Q1的未使用通道

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1474931/ads7138-q1-deal-with-unused-channel-of-ads7138-q1

器件型号:ADS7138-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家 J ü、

对于 ADS7138-Q1、我们应该如何处理未使用的通道?我们可以将其保持悬空?

BR

Gujunsong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junsong:  

    通常、最好将未使用的引脚接地。 将它们悬空可使环境噪声进入输入中、然后、由于串扰而出现在已使用的输入中。

    此致、
    Joel