This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951-Q1:与 ADS7038的区别

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7951, ADS7038-Q1, ADS7951-Q1, ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1475868/ads7951-q1-difference-with-ads7038

器件型号:ADS7951-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7038-Q1ADS7038、ADS7951

工具与软件:

ADS7038Q1与 ADS7951Q1之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    ADS7038-Q1和 ADS7951-Q1都是12位、8通道的汽车级器件、但您将看到的主要差异在于其功能集。  

    ADSS7038-Q1的特性包括具有高阈值和低阈值(带迟滞)的数字窗口比较器、用于最大/最小/最近转换读数的统计寄存器、用于转换数据的循环冗余校验、可单独寻址为 GPIO 或模拟输入的8个引脚、可编程平均滤波器和由 AVDD 设置的参考。

    相比之下、ADS7951-Q1具有多达4个与模拟输入分开的 GPIO、这些 GPIO 可提供 专用的特殊功能、包括输入范围选择引脚、断电输入以及高/低警报。 但是、ADS7951确实需要外部基准、但缺少 ADS7038的更多特性。  

    如果这两种产品看起来都满足用例要求、我会选择 ADS7038、因为它较新、并且与 ADS7951相比、它的数字接口更易于使用。

    此致、
    Joel