This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE20408:未使用的输出

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE20408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1476017/afe20408-unused-outputs

器件型号:AFE20408

工具与软件:

我正在研究一个使用 AFE20408控制两个 GaN 放大器的设计。  第一个放大器栅极将由 OUTA0 (DACA0和 DACA1)控制。  第二个放大器的栅极将由 OUTB0 (DACB0和 DACB1)控制。  这应该允许我使用 DRVEN0和 DRVEN1引脚对它们进行独立控制。

由于我不会使用 OUTA2和 OUTB2、我是否可以将它们及其相应的 DAC 引脚(DACA2、DACA3、DACB2和 DACB3)悬空以便无连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    是的、您可以将未使用的 DAC 和 OUT 引脚保持悬空。

    谢谢!
    Erin