This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:STL/STEP 文件

Guru**** 2472450 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7316EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1475012/tx7316evm-stl-step-files

器件型号:TX7316EVM

工具与软件:

我不知道这是否是与此论坛相关的问题、但是否有适用于 TX7316EVM 的 STL/STEP 文件? 似乎无法在网站上找到它、支持人员建议我将其发布在这里。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 您能否解释一下为什么需要 EVM 的 STEP/STL 文件?

    谢谢。此致

    Savyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它用于设计 TX7316EVM 及其他元件的外壳。 如果知道 TX7316EVM 及其连接器的确切尺寸和位置、那会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将  有关此 E2E 帖子的内容邮寄至 support_us_afe_tx@list.ti.com、以便我们为您提供更好的支持?

    谢谢。此致

    Savyan