This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121S051:ADC121S051 IBIS 模型

Guru**** 2796845 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102, ADC121S051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1475456/adc121s051-adc121s051-ibis-model

器件型号:ADC121S051
主题中讨论的其他器件:ADC128S102

工具与软件:

你(们)好 TI E2E

我有疑问。

是否可以为以下组件获取 IBIS 模型来模拟电路板上的传输线路?

如果没有、如果有类似的替代模式、我将不胜感激。

产品名称: AD converter

制造商器件型号:ADC121S051CIMFX/NOPB。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC128S102 IBIS 模型与 ADC121S051兼容、因为 ADC128S102是 ADC121S051的8通道1MSPS 版本、并且数字 I/O 特性保持不变。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joel。

    我还有其他问题。

    我在网上查过 ADC121S051型号、但是没有可用

    请告诉我如何获取。

    此致、

    Kikuchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、ADC121S051没有自己的模型、但会与 ADC128S102 IBIS 模型兼容。 我已经在下面给出了链接。 唯一需要注意的是、ADC121S051没有 DIN 引脚。

    https://www.ti.com/lit/zip/snam013

    此致、
    Joel