This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70504:如果 i'm 未使用 DAC 输出引脚、如何连接?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC70504, DAC70501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1476095/dac70504-how-do-i-connect-if-i-m-not-using-the-dac-output-pin

器件型号:DAC70504
Thread 中讨论的其他器件: DAC70501

工具与软件:

有4个 DAC (DAC70504)输出、但我仅使用1、而其他3个不使用。 我应该如何处理未使用的引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:  

    将其保持未连接/悬空状态。 如果您更愿意使用单通道器件、我们提供 DAC70501。  

    此致!

    Katlynne Jones