This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:如何配置4个传感器以便以1ksps 的速度同时采集

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS124S08, ADS131E04, ADS124S06, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1476310/ads124s08-how-to-configure-4-sensors-to-be-acquired-simultaneously-at-1ksps

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件: ADS131E04、 ADS124S06、 ADS1261、ADS1220

工具与软件:

我有4个基于电桥的传感器、这些传感器通过 IDAC 对电流进行编程、并且必须同时获取每个传感器的差分输出。 是否有相关示例代码? 大多数代码仅适用于单传感器 采集。 我如何进行编程、以获得高采样率、而不会导致通道间重叠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun、

    ADS124S08不支持对多个输入同时采样;器件内部只有一个 ADC 和多路复用器、以允许连接到多个输入、并且一次只能读取1个输入。

    您可以使用4个 ADS124S08器件(或通道数较少的 ADS124S06)、也可以改为具有多个 ADC 内核的多通道 ADC 器件、例如 ADS131E04。  

    https://www.ti.com/product/ADS131E04

    该器件具有4个单独的 ADC 内核、支持同步采样、包括 PGA、每通道的采样速率高达64ksps。 然而、ADS131E04不包含用于电桥激励的内部 iDAC、需要在外部添加。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我如何对通道进行多路复用、以便能够 以1ksps 的速率采集多个传感器。 它是否有伪代码或示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun、

    我想确认您的预期测量速度要求。  是否要每1ms 测量4个桥式传感器?  在这种情况下、如果使用带有多路复用器的单个 ADC (例如 ADS124S08)、则需要4ksps 的转换率、而由于内部数字滤波器的稳定时间、ADS124S08无法支持这一点。

    测量多个通道时、ADS124S08的最大实际速度约为2ksps、即4个电桥输入中的每一个500sps。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果禁用数字滤波器、该问题是否可以解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun、

    ADS124S08是 Δ-Σ ADC、需要内部数字滤波器。  没有禁用内部滤波器的选项。  如果您需要在1ms 或更短时间内读取4个通道、则需要使用速度更高的 ADC、如 ADS1261。   

    也可以使用4个单独的 ADC;每次测量1个。  在这种情况下、ADS1220是成本较低的器件、而非 ADS124S06/08。

    此致、
    Keith