This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3223:关于转换准确度和基准

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1473495/adc3223-regarding-conversion-accuracy-and-reference

器件型号:ADC3223

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 ADC3223并且有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——问题

(1)关于 ADC3223数据表、没有关于转换精度(INL、DNL 等)的说明。  

您能否提供精确数据(INL、 DNL 等)?

(2) ADC3223产品说明书似乎没有针对外部基准电压的输入引脚、并且也没有提及内置基准。

ADC3223使用什么作为转换基准、如何确定其精度?

如果您能提供任何相关的应用手册或材料、会很有帮助。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这只是一个提醒我期待等待您的建议.

    感谢您的大力帮助。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户期待等待建议。

    请你尽快答复这些问题。

    感谢您的大力帮助。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    很抱歉耽误你的时间。

    1) 1)该系列器件主要用于不关注 INL/DNL 的 WI 应用。 遗憾的是、我们在这样的旧器件上没有此数据。

    2) 2) VCM 用作参考、其精度在数据表的第6页上。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。

    我对您的回答有一个问题、请您提供建议吗?

    ——

    WI 是什么意思? 我不明白缩写。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、  

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一:

    抱歉、是 Wi-FI、无线基础设施或通信应用。 其中 INL/DNL 不那么重要。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。

    我理解。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi