This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:SYNC 和 SYSREF 在1.2ms 内变为无效、但会在 JESD RX 上继续接收数据

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1476097/ti-jesd204-ip-sync-and-sysref-become-inactive-in-1-2-ms-but-data-continues-to-be-received-on-jesd-rx

器件型号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他器件:ADS52J90

工具与软件:

我探索了环回模式下的 TI-JESD IP、其中从 TX 的 SYSREF 环回 RX 并继续运行。

在我们的原型板中、我们使用 LMK0426和 ADS52J90生成时钟和进行数据采集、在这里、  我们看到 JESD 正在锁定并继续接收数据。

但我们看到、SYSREF 在大约1.2ms 内停止、而在 JESD 上仍然接收包含有效数据的数据。

LMK0426已设置为"SYSREF 请求模式"、主要查找 SYNC 信号。 (我正在使用与 TI JESD IP 的 SYNC~反相的 SYNC)。

我们打算将 SYNC 用作两个 ADC 以连接到同一 JESD IP。  我的问题是、停止使用 SYSREF 是否可行以及是否符合预期。

每次 JESD 复位并开始时、我们都会看到上述行为。  

希望很快就能听到。

谢谢、此致、

Trushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用哪个 JESD 子类?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该位为  ADC 的 JESD204B 子类1 (ADS52J90的默认 JESD 版本、 默认情况下 ENABLE_JESD_VER_CONTROL 取消置位)。 在 TI_JESD IP 中、 未提及任何特定子类。 收发器 IP 实例也不会显示任何特定的 JESD 版本和子类。 是否可以在 TI_JESDC (TI204C-IP-Release-v1.12)中检查版本和子类。 在 TI_JESD IP 中、它是8b/10编码器和64位宽的数据宽度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trushal:

    TI JESD IP 支持子类1。 IP 仅将 SYSREF 用于将本地多帧与 SYSREF 正边沿对齐(然后可用于确定性延迟)。 一旦链路建立、SYSREF 就没有其他功能。 如果 IP 的 SYSREF 输入连接到"0"、即使完全没有 SYSREF、JESD IP 也将正常运行。

    此致、

    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amet:

    感谢您的澄清。 它 提供了很多帮助。

    此致、

    Trushal