This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:AVDD 电源要求

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2518, ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1476901/ads7038-avdd-power-source-requirements

器件型号:ADS7038
主题中讨论的其他器件:TLA2518

工具与软件:

大家好、团队成员:

ADS7038/TLA2518的 AVDD 输入的电源质量要求是什么?

我们是否可以使用降压转换器为该轨供电?

为了确保器件性能、我们是否有纹波要求或其他一些要求?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    由于 ADS7038使用 AVDD 引脚上的电压作为其基准电压、因此我建议使用低噪声 LDO 或精密 电压基准提供尽可能干净的电源电压。 由于此器件并未针对特定的电源质量建议进行表征、因此并不会提供具体的电源质量建议、但开关噪声或纹波可能会导致 SNR 和 THD 降级、有时还会导致较大的漂移而导致误差。 这尚未经过全面测试、因此我没有您可以预期的具体降级数字、但这只是一般建议。  

    如果 您能够调整能够消除大量开关噪声和纹波的电源电压调节电路的尺寸、则可能会面临这种问题、具体取决于您的用例和误差容限。

    此致、
    Joel