This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC04:TLC04产生方波而不是正弦波

Guru**** 2767015 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1476769/tlc04-tlc04-producing-square-wave-instead-of-sine-wave

器件型号:TLC04

工具与软件:

您好!

TLC04的输入连接至 STM32F4的 DAC、输出连接至示波器。 DAC 应该输出一个简单的正弦波(有一些噪声)、然而、示波器显示了一个正确频率(9KHz)的方波。

如何实现正弦波输出?

此外、我使用外部时钟连接 TLC04的 CLKIN。 我将使用的外部时钟来自 ESP32的 GPIO5。 我希望 TLC04的截止频率为50kHz、因此 ESP32的时钟速度为2.5MHz。

请告诉我、我是否能以任何方式改进我的电路。

非常感谢。

此致、
佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您能告诉我们您在使用哪种 DAC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 STM32F407的内置 DAC。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    您能否提供 TLC04输入和输出的屏幕截图?  另外还有一个原理图显示了 TLC04的配置情况。