This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:此部件是否可以配置为以5kSPS 的速率运行?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1477255/ads1261-can-this-part-be-configured-to-run-at-5k-sps

器件型号:ADS1261

工具与软件:

我们正在开发一种新的产品、它需要5kHz 四通道同步数据采集来测量称重传感器和应变仪扩展计。 营销组设置为5kHz、那么是否可以将 ADS1261配置为以该速率运行?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    是的、您可以将 ADS1261配置为在5kHz 下运行、但需要使用外部时钟振荡器。  在7.3728MHz 处使用内部振荡器并选择4800sps 滤波器选项会得到4.8kHz 采样率。  4.8kHz 采样率是整数个时钟周期、并随着时钟频率而调整。  nCLK=7372800/4800=1536。   

    如果您需要的频率恰好是5kHz、那么使用外部时钟设置为7.68MHz 的任何4800sps 滤波器选项将为您提供所需的数据速率。  除了最高可达10.75MHz 的40KSPS 外、任何数据速率的外部时钟均可设置为8MHz。  最低外部时钟频率 限制为 1MHz。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用