This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:符合 B 类标准的诊断功能

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1476423/ads124s08-diagnosis-function-to-meet-classb

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

尊敬的专家:

客户需要满足如下工业 B 类诊断要求:

1. 为相邻通道短路?

2.在某个通道中是否存在开路?

3.读数温度?时通信是否可靠

4. 是选择正确的通道?

您能帮助提供一些指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我假设您在这里讨论的是功能安全、并根据 ISO 26262满足 ASIL B 要求? 请确认。

    1. 相邻通道是否短路?
      我想您在这里谈论的是相邻"封装引脚"之间的短路? 请您确认吗?
      在这种情况下、您必须执行引脚 FMA (失效模式分析)、确定哪些相邻的引脚短路情况是"危险"的、然后确定如何缓解或检测这些故障。
    2. 在特定的通道中是否存在开路?
      我想您谈论的是打开"封装引脚"吗? 请您确认吗?
      与以前类似、在这种情况下、您必须执行引脚 FMA (故障模式分析)、确定哪些引脚开路情况是"危险的"、然后确定如何缓解或检测这些故障。

    3. 当读取温度?时、通信是否可靠
      要检测损坏的 SPI 通信、可以启用 SPI CRC。
      或者、您也可以多次读取相同的转换数据、以检查是否存在任何位翻转。
      如果您对器件寄存器进行写入、建议读回您写入的寄存器、以确保正确设置寄存器位。

    4. ?选择正确的通道
      检查是否选择了正确的通道可能并不容易。
      -如果您只想检查多路复用器是否固定,您只需将一个已知的测试信号连接到其中一个模拟输入,并在您的其他测量之间定期进行测量。
      -您可以使用不同的模拟输入组合测量相同的信号。
      -您还可以测量反极性信号。 这意味着、如果您的传感器信号连接在 AIN0和 AIN1之间、则可以使用 AIN0-AIN1进行测量、然后使用 AIN1-AIN0进行测量。 就是这样运行多路复用器。 只是极性反转时、两种情况下的转换结果应该相同。 如果结果不匹配、则表示某处存在故障。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    短路和开路指的是外部电路、而不是我们的 ADC 本身。

    因此、客户需要一些软件诊断来满足功能安全要求。

    根据我的理解、对于  AIN0和 AIN1等相邻通道、如果它们短路、"AIN01-AIN1"应该为0?

    如果是、则客户可以使用此信息来帮助确定是否存在短路事件。

    如果 AIN1通道处于"开路"状态、"AIN1-AIN0"读数显示的是什么?  

    读数值对工作状态有何帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    您能否说明客户正在设计什么功能安全标准?

    如果两个模拟输入短接在一起、则转换结果取决于几个其他因素。
    例如、如果您在 AIN0和 AIN1之间进行测量、但 AIN1和 AIN2之间发生短路、则转换结果不一定是0V。
    如果您在 AIN0和 AIN1之间测量、短路位于 AIN0和 AIN1之间、结果将约为0V。

    如果您在 AIN0与 AIN1之间进行测量、AIN1变为开路、则转换结果不确定。 在这种情况下、它可以是任何东西。 随着时间的推移、转换结果可能会趋向于 FS 或 FS。
    您可以启用内部烧毁电流源/灌电流作为诊断。 拉电流和灌电流会将浮动输入驱动至电源轨。 在这种情况下、您应测量表示引脚悬空的 FS 或 FS 读数。

    此致、
    Joachim Wuerker