This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:双极输入和4.096V REF

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11, REF6241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1477948/ads127l18-bipolar-input-and-4-096v-ref

器件型号:ADS127L18
主题中讨论的其他器件:ADS127L11、 REF6241

工具与软件:

是否可以在双极模式下使用4.096V REF、从而使差分范围为+-4.096V?  我想利用使用更高基准电压的更大动态范围。

AVDD =+2.5V、AVSS =-2.5V

REFP =(REFN + 4.096V)、REFN =-2.5V

我正在尝试使用 ADS127L11参考设计来运行 TINA SIM ...在此配置下似乎不起作用。

请告知...谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好!

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    是的、在使用双极电源(AVDD=+2.5V、AVSS=-2.5V)时、可以使用4.096V 基准。

    如您所述、REFN 将需要以 AVSS (-2.5V)为基准。  在此配置中、相对于地进行测量、正满量程输入将为 AINP=+2.048V、AINN=-2.048V。  负满量程为 AINP=-2.048V、AINN=+2.048V。

    ADS127L11模型应支持双极电源。  但是、REF6241不支持将基准接地端连接到接地以外的电压。  如果您想在双极电源下使用该模型、则可以将基准替换为理想的电压源和输出电阻作为近似值。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用