This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3910D125:VCM 引脚的输出驱动规格是什么

Guru**** 2617705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1478032/adc3910d125-what-are-the-output-drive-specs-for-the-vcm-pin

器件型号:ADC3910D125

工具与软件:

数据表中未包含 VCM 输出引脚的输出电流或负载能力。  我可以驱动输入阻抗为10K 的差分放大器的 Vocm 引脚吗?我是否需要使用缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Glen、

    是的、这个设置没问题、虽然缓冲器总是更好的选择、但也有很多客户不使用缓冲器、而且它运行正常。

    我们还以这种方式在 EVM 上进行了设置、没有缓冲器、但是、这是假设差动放大器相对靠近 ADC 并位于同一块电路板上。

    此致、

    Rob