This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:使用 ADS1247测量差分电压

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS1247, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1474316/ads1247-differential-voltage-measurement-by-using-ads1247

器件型号:ADS1247
Thread 中讨论的其他器件: ADS124S08、ADS124S06

工具与软件:

您好!
  我需要 使用 ADS1247 ADC 来查找两端的差动电压测量值、如果可以使用 ADS1247来查找差动电压?有人可以对此提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将我的电路设计的想法附在 上面,所以请 参考并提供此 电路的反馈是否正确 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh V:

    你能解释"两端"是什么意思吗? 您实际上并没有绘制您要测量的对象或打算如何测量它们、因此很难确定 ADS1247是否是正确的器件

    另外、为什么要将 VREFOUT 连接到 REFP0? VREFOUT 是 ADC 内部基准电压、已经在 ADC 内部可用

    您还需要通过某种方法来确定数据何时就绪、但没有 DRDY 引脚的连接。 您如何知道何时从 ADC 读取数据?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、
         感谢您的答复、先生。 我在下面附上了确切的示意图、说明我尝试测量的是什么、特别是我所说的"两端"。 我相信当 VREFOUT 连接的电线 REFPO 则可以获得内部基准电压。 因此、我已连接 VREFOUT 最终目的 REFPO . 但是、根据您的建议、我现已删除此连接。

    是的、我们需要监控的状态 DRDY 质量。 在我之前的答复中、我提到了 DRDY 引脚已连接到我的微控制器的其中一个 GPIO 引脚。 是否足以监控的状态 DRDY Pin? 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh V:

    非常感谢您提供这些信息

    请记住、ADS1247 PGA 具有共模输入范围要求、要求输入和输出距离电源轨100mV。 例如、请参阅数据表中的公式5。 因此、您不能向模拟输入施加5V 的绝对电压、因为这会违反这些规格。

    您还可以考虑 ADS124S08、它是 ADS1247的下一代版本。 12通道 ADS124S08 (或6通道 ADS124S06)在增益= 1时包括轨到轨输入缓冲器、因此您可以使用这些器件测量到的值略高于电源电压。

    如果这一点很清楚、请告诉我

    是的、监控 DRDY 足以确定新数据何时准备就绪。 您的 GPIO 应在 DRDY 上寻找从高电平到低电平的转换、并应在发生这种情况时触发中断   

    -Bryan