This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:用于16 BF 延迟曲线的片上 RAM。

Guru**** 2617845 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1477975/tx7332-on-chip-ram-for-16-bf-delay-profiles

器件型号:TX7332

工具与软件:

您好!

   我们目前在硬件系统中使用了两个 TX7332芯片、总共能提供64个超声发射通道。  对于16 BF 延迟曲线的片上 RAM、我有一些问题。

  例如、在执行波束形成时、我需要使用8个元素构成子数组。 第一个子阵列使用元素1–8、第二个子阵列使用元素2–9等、直至最终子阵列使用元素57–64、因此总共有57条扫描线、需要57个延迟分布。 但 TX7332仅提供16个延迟曲线配置。  您有什么关于存储和配置 TX7732延迟曲线  RAM 的建议吗?

  谢谢。

  宝林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baolin:

    感谢您联系我们。 正如您正确提到的、TX7332器件只有16个波束形成器延迟配置文件。 您是否计划在片外波束形成模式下或仅在片上使用器件? 我想了解为什么要为应用选择 TX7332、因为我们还有其他能够存储更多配置文件数量的器件、这或许能够更好地支持您的应用。 您是否研究过这些选项中的任何一种?

    谢谢。此致

    Savyan