This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3910D125:通道校正(失调电压、增益)如何工作?

Guru**** 2617115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1478029/adc3910d125-how-do-the-channel-corrections-offset-gain-work

器件型号:ADC3910D125

工具与软件:

有人能解释一下偏移和增益通道校正的实际工作原理吗?  数据表显示了数字信号链开头的通道校正模块、并记录了用于更改设置的寄存器、但我不了解实现方式以及对数据的影响。

这 看起来是数字块的一部分、与模拟可编程增益放大器不同。  可编程增益具有8位分辨率、gos 范围为0至近2位。  这是否意味着如果我将增益设置为最大设置、就像将 A/D 值向上移动一位、而增益1/2 (设置为64)就会将这些位向右移动一位?  我猜、原始 A/D 值乘以8位增益设置、然后再下移15位(因此是2**15分频)。

但在极限情况下会怎么样。  如果信号已经使 A/D 饱和并在最高值上削波、那么乘以< 1将不会停止削波、而只是使其在较低的级别削波。  或者、这会以某种方式影响 A/D 之前的模拟增益吗?

偏移量具有16位分辨率、数据表中不会说这是有符号(二进制补码)还是无符号、但我猜有符号会更有用。  有效偏移列为16位值/2**15。  如果是有符号数、则实质上意味着-1到+1。  该是100%满量程吗、或者什么量程?  如果原始 A/D 值被削波、会发生什么情况?  可以 向上或向下纠正此现象、将削波到无法削波的范围内、还是只向原始 A/D 结果添加或减去某个数字值、从而只移动削波值?

对于这两种情况、如果增益或偏移过高并且结果超出了10位输出的范围、它是削波还是翻转。  削波会更好。  我看到、这会生成警报。

请说明它的工作原理、或指向我的应用手册或其他对其进行进一步描述。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Glen、

    增益和失调电压校正是针对客户在给定应用的情况下所做的更改和探索给出的。 如果您设置的增益或失调电压过高、那么 ADC 会提早削波。

    最好使用这些校正来校准系统。

    是的、增益和失调电压都有符号。

    此致、

    Rob