This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200QML-SP:动态电容

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1475390/adc12dj3200qml-sp-dynamic-capacitance

器件型号:ADC12DJ3200QML-SP

工具与软件:

您好!

器件 ADC12DJ3200QML-SP 是否具有动态电容(CPD)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解这个问题。 相对于什么规格(引脚)的动态电容(Cpd)?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我们将尝试使用这些数字来计算动态功耗并为每个器件建立适当的去耦。 我们缺少 这些器件的内部/寄生电容、以防  您为该器件规定了某个值...

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此帖子、并会通过电子邮件与您联系以继续进行此讨论。

    此致、

    Rob