This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:NCO 相位同步

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1478573/adc12dj3200-nco-phase-synchronization

器件型号:ADC12DJ3200

工具与软件:

我需要对多个 ADC12DJ3200器件的 NCO 进行相位同步。

数据表(第7.3.5.1.6节)指出、单个 SYSREF 脉冲用于直流耦合 SYSREF 的相位同步。

我已经使用多个 SYSREF 脉冲(标称值为8个脉冲)进行帧同步。

我可以使用 相同的多个脉冲来对 NCO 进行相位同步吗?

非常感谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、请参阅部分 7.3.7.1.6 NCO 相位同步 应用和实现部分。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我实际上使用的是 ADC12DJ3200QML-SP 组件、其中该组件使用1个 SYSREF 脉冲(第7.3.5.1.6节)。

    这2个器件之间是否存在差异、还是只是数据表问题?

    谢谢 Manty

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

     ADC12DJ3200QML-SP 是同一器件、只是封装不同。

    sysref 引脚是交流耦合还是直流耦合?

    通常 、如果是交流耦合、则会使用多个脉冲。

    如果是直流耦合、一个脉冲应该就足够了。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的及时响应。

    我们采用直流耦合、并使用8个 SYSREF 脉冲在10个 ADC 之间对齐多帧。

    在这种情况下、我们必须使用1个 SYSREF 脉冲进行相位同步、并使用8个 SYSREF 脉冲进行帧对齐。

    此致、

    Michael