This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:配置问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1478451/ads131a04-configuration-question

器件型号:ADS131A04

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户 目前正在评估 ADS131A04、以下有2个问题、请帮助确认。 非常感谢。

  • 客户希望将 ADS131A04配置为主机、将 DSP 配置为从设备。 因此、如果 DSP 只能在 ADS131A04 (作为主机)向 DSP 发送数据时配置 ADS131A04初始化?
  • 如果在 ADS131A04配置为异步从模式时 CS 引脚会下拉? 在 ADS131A04处于 异步从模式时、DSP 无法上拉 CS 引脚?

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、雷克·谢

    您能回答我在主题跟踪工具包的"注释"部分中提出的问题吗?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    我在笔记中回答了你的问题。 请帮助确认我的上述问题。 谢谢。

    此外、对于第二个 CS 引脚问题、研发人员发现 、当 ADS131A04配置为异步从模式且 DSP 无法上拉 CS 引脚时、CS 引脚将下拉。 如以下波形所示、CS 信号在 保持高电平电压约0.48us 后将下拉。 是正常的、如果异常、如何修复。

    BR、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、雷克·谢

    在异步中断模式下、CS 是从主机(控制器)到 ADC 的输入。 换言之、ADC 不控制 CS。

    在此模式下、DRDY 用作控制器的中断、以了解何时可以从 ADC 读取新数据

    要使用同步主模式(其中 ADC 是主器件)、请使用下图将 ADC 连接到控制器。 请注意、CS 连接到 ADC 上的/DONE 信号、DRDY 连接到主机 SPI 外设上的 CS。 按照数据表中所述、ADC 发送 SCLK、我在下面突出显示了正确部分

    -Bryan