This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:故障排除和校准问题

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1477641/adc12dj5200rf-trouble-shooting-and-questions-for-calibration

器件型号:ADC12DJ5200RF

工具与软件:

您好!

有几个问题和问题需要校准。

1.按通道显示的 NCO 差异

FPGA:遍历并将 Xilinx JESD IP 与 C、子类1配合使用

在这种情况下会设置 NCO_ALARM

2.是否有 PFIR 滤波器设计工具?

3.请提供 ADC 校准的详细指南

4.是否有校准的具体时间?

cal en 和 dis 之间的电压低于1s 时、精度不好

5.客户如何使用跳频进行校准?

使用跳频时、有时没有输入、因此它们只能在后台执行

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    1.您的意思是指 不同渠道的 NCO 差异,您能举个例子说明您的意思吗?

    2.没有

    3. ADC 校准的详细信息在数据表中以及它们是如何工作的。 第6.4.7节、您对校准有哪些具体问题?

    校准所需的时间在很大程度上取决于 校准寄存器的配置、但大约为~μ s

    5.客户不必每次跳频时都执行校准。

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    问题1。 NCO_ALM 真正原因

    •  在数据表(ADC12DJ5200) 6.6.81上
    NCO 警报:该位可用于检测 NCO 的翻转
    相位。 发生以下任一情况时、会设置该位:
    - NCO 被禁用(JESD_EN=0 )。
    - NCO 同步(有意或无意)
    -通道 A 中的任何相位累加器与通道 B 不匹配
    写入‘1"以清除该位。 有关正确的信息、请参阅警报部分
    该寄存器的用途。
    •  我们不分类 NCO_ALM 的真正原因:"NCO 同步"或"通道 A/B 相位不匹配"
    • NCO SYNC 命令:NCO SYNC 寄存器先写入0、然后再写入1
    • 我们需要确保通道 A/B NCO 相位同步、同时还要监控相位同步状态。

     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以通过多种方式同步 NCO、请参阅第6.3.8.2.6节。 例如、如果您在初始化 JESD 链路之前对 NCO 频率字进行编程、然后在初始化 JESD 链路时、NCO 将彼此同步、然后只有在运行期间对频率字进行重新编程时、它们才会不同步。

    此致!

    Eric