This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ESP32 WebSocket 连接丢失

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1478641/ads1220-esp32-websocket-conection-lost

器件型号:ADS1220

工具与软件:

大家好! 我有一个 ads1220从一个负载单元读取1kHz 我有一个 HTML 和 WebSocket 页面用户输入数据以根据重量校准单元格。 如果我不初始化 ADS 设置、则该页面可以正常工作。 您可以看到它与 WebSocket 通信没有问题。 但当我初始化 ADS 时、页面会变得缓慢。 与 WebSocket 的连接被切断。 这些广告由 ESP32 VSPI 的默认引脚连接,我尝试运行 WIFI 和 WebSocket 内核0和内核1的广告,但它仍然非常慢数据保存在 littleFS 中。 我不知道还有什么要尝试、我不知道我是否应该使用 HSPI。 我很沮丧,因为这个项目运行得很好,但没有这个页面,它似乎失去了它的美丽。 有人知道为什么会发生这种情况吗? 谢谢你
ESP32 WROOM 双核4MB 闪存 SPI


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    这似乎更多的是 ESP32/WebSocket 问题 、而不是 ADS1220器件问题、因此很遗憾、我不确定是否可以为您提供相关帮助、因为我不熟悉您的设置。

    此致、

    天使