This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404EVM:只有一个通道正常工作。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1477957/dac81404evm-only-one-channel-appears-to-work

器件型号:DAC81404EVM

工具与软件:

您好!

我正在使用 DAC81404EVM、并按照用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/slau912a/slau912a.pdf 进行操作。所有跳线均处于其默认位置。 AVDD 由外部5V 电源供电。 在 GUI 的 High-Level Configuration 页面中、我可以启用内部基准电压、对通道 A 进行上电/断电、并将其设置为所需的值。 但是、当我尝试为任何其他通道加电时、它会自动跳至5V。 改变数据值不会改变电压。 这是否表示器件已损坏? 或者是否有其他可能的解释?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    Sanjay 将在周一进行审查并提供回复。  

    此致!

    Katlynne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请确认每个通道的 VSENSEN 和 SENSEP 连接、它们在主板上的连接位置是什么?

    还可以确认电路板上测量的每个电源电压值以及跳线位置详情?

    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    查看我的设置后发现检测引脚配置不正确。  

    谢谢!