This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:主轴干扰 ADC 读数

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1474510/ads114s08-spindle-disturbs-adc-readings

器件型号:ADS114S08

工具与软件:

大家好!

我目前正在设计使用 ADS114S08在四个3线 RTD 配置中测量温度的电路。

我 在 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1458574/ads114s08-random-adc-values-when-one-of-the-rtd-is-not-connected-in-two-channel-of-3-wire-rtd-sensor-with-the-ads114s08b-system 之前提出了问题。 现在出现了新问题。 我的 RTD 位于主轴轴承上。 当主轴不旋转时、ADC 读数是稳定的、但当主轴旋转时、ADC 读数会波动。 此问题已根据相同的结果进行交叉测试。

提前感谢您的专业建议。 我期待您的深入了解。

CH1 应保持稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(FM)好。 读数18、

    听起来您正在从 ADC 周围的机器上拾取噪声。 您需要确定此噪声是如何进入系统的(可能是通过 RTD 电缆?) 然后找到消除该噪声的方法

    通过控制器中的数字滤波器对数据进行后处理、可以将其删除、因为听起来 ADC 数字滤波器没有将其删除。 看到 FFT 有助于确定将哪些频率传递到系统中。 但这是你需要自己去探索的东西

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噪声通过 RTD 电缆传入。 4根 RTD 电缆被屏蔽。 将 RTD 电缆的屏蔽层连接到机箱的安全接地端时、噪声会降低、但噪声影响对我来说仍然太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(FM)好。 读数18、

    感谢您的澄清。 然后、您可以对输入进行大量滤波、具体取决于噪声的频率。 请注意、低截止频率滤波器会影响电路的稳定时间

    您还可以尝试使用您在控制器中创建的数字过滤器对捕获的数字数据进行后过滤。 同样、这取决于您尝试抑制的噪声频率

    -Bryan